- Transition énergétique
- 2 min.
Le média
de l’électrification
L’Hexagone a été l’un des épicentres du changement climatique au cours de ces trois derniers mois. Le pays sort affaibli d’un été hors-normes.
C’est sans doute un soulagement pour une grande partie de la population française. Ce 31 août a officiellement marqué le dernier jour de l’été météorologique en France*. Il a ainsi mis fin à une période marquée par une interminable succession de canicules, des feux d’une ampleur sans précédent dans tout le pays et une sécheresse des sols historique. Dans une France qui s’est déjà réchauffée de 2,1 °C depuis l’époque préindustrielle, l’empreinte du changement climatique sur cet été de tous les extrêmes est sans équivoque. « On est entrés dans une zone dangereuse, mais c’est attendu dans notre climat en raison de la hausse des émissions de gaz à effet de serre humaines », a commenté la climatologue Valérie Masson-Delmotte dans le quotidien Le Monde.
Si la perspective de la fin de l’été est si réjouissante, c’est aussi parce que la période estivale a été particulièrement longue. La séquence de chaleur a ainsi débuté dès la fin du mois de mai avec une canicule historiquement précoce. Pour la première fois à cette période de l’année, Météo-France a placé tout un ensemble de départements en vigilance orange en raison des fortes chaleurs, tandis que des valeurs jamais vues lors d’une fin de printemps ont été enregistrées dans quasiment tout le pays. Une série de huit jours consécutifs durant lesquels la température a dépassé 32 °C – fait inédit depuis août 2003 – a, par exemple, été observée à Paris, tandis que le record de chaleur pour un mois de mai en France a été battu en Charente (37,8 °C à La Couronne).
Mais cette première canicule n’était en réalité que l’amère mise en bouche d’un été au cours duquel les Français ont subi une succession sans précédent de vagues de chaleur extrême. La première, du 17 au 30 juin, a surclassé en intensité la funeste canicule d’août 2003 et a vu jusqu’à 72 départements être placés simultanément en vigilance rouge canicule. Tout cela s’est produit en pleine période scolaire, ce qui a relancé les débats sur le manque criant d’adaptation de nombreuses infrastructures, en particulier les écoles.
Après un court répit, une deuxième vague de chaleur s’est abattue sur la France et a contribué à faire de juillet le mois le plus chaud jamais enregistré dans le pays depuis au moins 1900. Enfin, une troisième vague de chaleur a frappé le pays à partir de la fin du mois de juillet. D’une durée exceptionnelle de 23 jours, elle s’est classée au premier rang des vagues de chaleur les plus longues jamais observées en France, à égalité avec celle de juillet 1983. L’épisode s’est également classé au troisième rang des vagues de chaleur les plus intenses parmi les 54 vagues de chaleur à avoir touché la France depuis 1947.
Certaines régions, en particulier le Sud-Est de la France, n’ont connu aucune accalmie face à la chaleur et ont subi une canicule continue de la mi-juin à la fin du mois d’août. Une répétition de ces épisodes de chaleur extrême qui a été rendue possible par la persistance de conditions anticycloniques sur le pays. Dans ce contexte, la pluie, qui n’avait pas été particulièrement généreuse au printemps, s’est mise à manquer.
En juin, le déficit de précipitations a ainsi atteint 45 %. En juillet, la situation s’est considérablement dégradée, avec un déficit atteignant cette fois 65 % et même 75 % au nord de la Loire. Conjugué à la chaleur intense, le manque de pluie n’a pas tardé à provoquer un fort assèchement. Résultat : l’indice d’humidité des sols a atteint, pendant presque toute la durée des mois de juillet et d’août, ses niveaux les plus bas jamais observés. Par son intensité, la sécheresse de l’été 2026 a donc été plus grave que celle des étés 2022 et 1976, qui font figure de références en la matière.
Cet assèchement fulgurant a eu des conséquences très concrètes, en particulier sur les cultures et les cours d’eau. Le Rhin, par exemple, a atteint un niveau historiquement bas, rendant la navigation plus difficile. Dans les Ardennes, le niveau trop bas de la Meuse a entraîné l’arrêt des deux réacteurs de la centrale nucléaire de Chooz. Les particuliers aussi ont subi les effets de cette sécheresse inédite : à la mi-août, on estimait que plus de 80 communes et 40 000 personnes étaient privées d’eau potable. En cette rentrée, une grande partie du territoire, en particulier de la Bretagne au Grand Est, reste d’ailleurs soumise aux restrictions d’eau les plus sévères.
Sans surprise, cette sécheresse historique, associée à des conditions récurrentes de chaleur extrême, a favorisé un dessèchement rapide de la végétation de surface. Dans ce contexte, les feux de forêt se sont multipliés en France, y compris dans des territoires relativement peu coutumiers de ces phénomènes, comme les Hauts-de-France ou les Ardennes. Trois feux ont particulièrement marqué la saison. D’abord, celui de la forêt de Fontainebleau, en Seine-et-Marne, où 2 000 hectares ont été parcourus par les flammes durant le week-end du 14 juillet. Il s’agit d’un feu sans précédent dans l’histoire récente du massif forestier le plus fréquenté de France.
C’est un peu plus d’une semaine après l’incendie de Fontainebleau qu’a débuté le plus gros sinistre de l’été. Le 22 juillet, un feu a éclaté dans la commune de Saumos (Gironde), à plus de trente kilomètres à l’ouest de Bordeaux. En quelques jours, le brasier s’est étendu à plus de 40 000 hectares, devenant le pire feu de forêt en France depuis le grand incendie de 1949, qui avait lui aussi ravagé la forêt des Landes. Fait sans précédent : les feux de cet été en Gironde ont contraint les autorités à évacuer jusqu’à 220 000 personnes. Enfin, dans le Sud-Est de la France, le feu qui a ravagé le massif du Gros Bessillon et brûlé plus de 6 000 hectares dans le Var a nécessité plus d’un mois de lutte contre les flammes avant d’être officiellement déclaré éteint.
Historique à plus d’un titre, cet été appelle tous les superlatifs. Cette période de plus de trois mois a montré l’empleur du retard de la France en matière d’adaptation au changement climatique. Face aux fortes chaleurs, la vulnérabilité des établissements scolaires, des hôpitaux et de nombreux logements dépourvus de systèmes de rafraîchissement a choqué. Dans le contexte des incendies, le manque de moyens en matière de sécurité civile a également suscité des interrogations.
Une situation qui nourrit le discours critique sur l’inaction des politiques en matière de changement climatique, et ce d’autant plus que le bilan global de cet été promet d’être terrible. Selon des données encore très parcellaires, 7 300 « morts en excès » ont d’ores et déjà été recensés en France durant les périodes de fortes chaleurs. L’ampleur des dégâts causés à la faune et à la flore sera difficile à évaluer, mais une forte hausse de la mortalité des arbres dans les forêts est à redouter. Ce serait une mauvaise nouvelle de plus dans la lutte contre le changement climatique, car la forêt française est déjà un puits de carbone en péril.
Par ailleurs, dans un contexte budgétaire extrêmement contraint, la facture de l’impréparation de la France aux événements de cet été s’annonce salée. France Assureurs a chiffré le coût des seuls incendies à près de 500 millions d’euros. Le taux de croissance de l’économie française a également été révisé à la baisse. Roland Lescure y voit « le premier impact concret de l’été horrible qu’on a vécu ». La prise en compte des événements climatiques du mois d’août pourrait même contribuer à faire basculer la France en récession.
Cet été hors norme doit donc être considéré non comme une fatalité, mais comme un puissant signal d’alarme. Pour limiter le réchauffement climatique, il est urgent d’accélérer la sortie des énergies fossiles et de poursuivre résolument la transition écologique et énergétique. Certes, la France ne figure pas parmi les pays les plus émetteurs aujourd’hui, mais ses émissions passées lui confèrent un devoir d’exemplarité et de responsabilité.
Dans un contexte budgétaire tendu, les politiques ne peuvent se permettre de réduire encore la voilure : ils doivent au contraire maintenir et amplifier les investissements dans la rénovation, les mobilités décarbonées, les énergies renouvelables et l’adaptation des territoires. L’effort est considérable, mais il constitue aussi une nécessité économique : en anticipant les bouleversements à venir, la France protégera sa population, renforcera son autonomie et donnera à son économie les moyens de gagner en résilience et en compétitivité.
* Les saisons météorologiques ne coïncident pas exactement avec les saisons calendaires. Ainsi, l’été météorologique démarre le 1er juin et s’achève le 31 août tandis que l’été calendaire court du solstice d’été (le 21 juin cette année) à l’équinoxe d’automne (23 septembre cette année).