4 min.

Journées du Patrimoine : notre sélection de visites à ne pas manquer pour découvrir le système électrique français

Au cours de ce week-end de découverte du patrimoine en Europe, le public pourra découvrir de nombreuses installations clés dans l’univers de l’électricité.

 

Journées du Patrimoine : notre sélection de visites à ne pas manquer pour découvrir le système électrique français

Des postes électriques, des centrales nucléaires, des barrages ou encore le plus grand musée d’Europe consacré à l’électricité… Pour la 43e édition des Journées Européennes du Patrimoine, qui se déroule ce week-end du 19 et 20 septembre 2026 dans tout le pays, le système électrique français va se dévoiler comme rarement auprès du grand public. 

Un événement permis par la mobilisation exceptionnelle de trois grands acteurs du secteur : EDF, le géant national de la production et de la fourniture d’électricité ; RTE, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité et Enedis qui est en charge du réseau de distribution. 

Dans ce cadre, que vous soyez passionné ou curieux du fonctionnement de notre système électrique, Courant Positif vous propose une sélection exclusive de visites à ne surtout pas rater ce week-end. 

 

À Reims, dans les coulisses d’un poste électrique 

C’est un patrimoine industriel essentiel et pourtant largement méconnu du grand public. À Reims, RTE, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité en France, a décidé d’ouvrir exceptionnellement les portes d’un poste électrique haute tension. Au programme, les équipes RTE de Reims annoncent notamment la visite d’un poste électrique situé dans la périphérie sud de la cité champenoise, des rencontres-découvertes de métiers ou encore une démonstration de matériels et d’engins techniques d’intervention. 

« Ici, pas de vitrines ni de cordons de sécurité à distance : vous marcherez au coeur des installations, entre transformateurs, disjoncteurs et sectionneurs, ces équipements qui reçoivent l’électricité à haute tension et la redistribuent jusqu’aux distributeurs et clients industriels de toute la région » annonce RTE. Le Groupe Maintenance Réseau (GMR) Champagne-Ardenne, qui accueille l’événement, entend également montrer comment le patrimoine électrique cohabite avec la nature en mettant en avant les ruches, l’hôtel à insectes et les arbustes mellifères présents sur le site.

Côté modalités, l’entrée est bien sûr gratuite mais se fait uniquement sur inscription par téléphone (voir les coordonnées ici). Quatre créneaux sont proposés sur la journée de samedi entre 9h et 16h. 

 

En Alsace, le musée Electropolis en accès libre et la découverte d’une centrale solaire

Depuis 1992, c’est le musée de référence de l’électricité en France et le plus grand du genre dans toute l’Europe. Géré par EDF, Electropolis retrace la « grande aventure de l’électricité »  et s’adresse à un public de tous âges. Dans le cadre des Journées du Patrimoine, le musée implanté dans l’Est de Mulhouse, sera accessible en visite libre de 10h à 18h durant les journées du 19 et du 20 septembre. 

Dans cet espace de 4000m2 entièrement dédié à l’histoire de l’électricité de l’Antiquité à nos jours, les visiteurs pourront découvrir plus de 1000 objets exposés, un espace dédié à l’innovation et à la transition énergétique ainsi que la pièce maîtresse du musée : la grande machine Sulzer-BBC, un immense groupe électrogène à vapeur de 170 tonnes construit en 1901. Sans réservation, la visite inclut l’accès à une exposition temporaire consacrée aux créations publicitaires dédiées à l’électricité ainsi qu’à diverses animations. 

À quelques kilomètres de là, le groupe EDF propose une autre visite à ne pas manquer : celle de la centrale solaire d’Ottmarsheim. Mise en service en 2023, elle est composée de 28 000 panneaux photovoltaïques et produit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 7750 personnes. Bon à savoir : si les créneaux de visite sont tous complets pour la journée du samedi 20 septembre, la centrale se visite à l’année. L’occasion de découvrir de l’intérieur comment fonctionne une centrale photovoltaïque et comment celle-ci est entretenue. 

 

EDF ouvre les portes de 24 sites hydrauliques partout en France 

Comme chaque année, EDF marque le coup pour les Journées du Patrimoine en ouvrant grand les portes de ses sites de production d’électricité. C’est le cas par exemple de deux parcs éoliens dans la Marne et en Seine-Maritime ainsi que de 17 centrales nucléaires. Mais c’est surtout son patrimoine en matière d’ouvrages hydroélectriques que le grand public pourra découvrir puisque 24 installations, de la Guyane à l’Ariège en passant par le Rhône, la Corse ou La Réunion, seront visitables ce week-end. 

L’événement aura une saveur particulière à Eguzon dans l’Indre où le barrage, situé sur la rivière Creuse, célèbre ses 100 ans d’existence. L’édifice avait en effet été inauguré le 5 juin 1926. Long de 300 mètres et avec une hauteur de plus de 60 mètres, il était alors le barrage le plus puissant d’Europe et l’un des plus grands. Il a notamment permis de répondre à d’importants besoins en électricité en soutenant par exemple le métro parisien aux heures de pointe. Il est aujourd’hui encore le plus grand barrage de la région Centre-Val-de-Loire. 

Notez que si vous ne pouvez être disponible ce week-end, EDF ouvrira de nouveau les portes de ses installations de production d’électricité entre le 2 et le 12 octobre prochain dans le cadre de la Fête de la Science. 

 

RTE met les métiers à l’honneur en Anjou 

Ils sont les hommes et les femmes qui chaque jour veillent sur le réseau de transport d’électricité. Pour ces journées du patrimoine, le Groupe Maintenance Réseau (GMR) Anjou de RTE se mobilise pour mettre en lumière le travail de ses agents. Sur le site du Coudray-Macouard (Maine-et-Loire), la visite sera accessible ce samedi sans inscription préalable. Elle comprend notamment la découverte de l’hélicoptère indispensable aux opérations de surveillance et de maintenance. 

Dans ce cadre, les agents d’intervention seront à la disposition des visiteurs pour leur permettre de comprendre comment ils opèrent au quotidien sur les ouvrages à haute et très haute tension. RTE promet aussi une « entrée exclusive dans les coulisses de (ses) postes électriques, le véritable cœur du réseau ». Une exposition photo pour célébrer les 80 ans de la création du réseau électrique et des ateliers sont également prévus. 

 

En Vendée, Enedis ouvre exceptionnellement un Poste Source 

Toujours dans les Pays-de-la-Loire mais en Vendée cette fois, Enedis, le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, propose ce samedi une visite du Poste Source de La Roche-sur-Yon. A travers cette visite guidée orchestrée par ses techniciens sur ce site industriel remarquable qui fournit 25 000 personnes en électricité, Enedis entend notamment permettre au public de comprendre le chemin parcouru par l’électricité jusqu’à leur domicile.

Abonnez-vous à
Courant Positif
Abonnez-vous à Courant Positif

Mag : La France électrique

Pour télécharger le document, remplissez le formulaire ci-dessous :