Génie climatique
3 min.

Les ventes de pompes à chaleur (PAC) repartent à la hausse en France

Incontournables en matière d’électrification des usages, les pompes à chaleur ont connu des vents contraires ces dernières années. Le contexte est aujourd’hui à la reprise des ventes.

Les ventes de pompes à chaleur (PAC) repartent à la hausse en France

Le ciel s’éclaircit à nouveau sur le marché des pompes à chaleur (PAC). Après des années de forte croissance, celui-ci avait connu un brutal retournement en 2024. Les ventes de pompes à chaleur air-eau s’étaient ainsi littéralement effondrées en France (-40 % par rapport à 2023), plombées par un contexte de hausse du coût de l’électricité et d’instabilité réglementaire. Concernant les PAC air-air de petite puissance, elles affichaient un recul de -12,1 %, pénalisées par un contexte moins favorable à la rénovation énergétique. 

En 2025, le marché plus contrasté avec un recul de -1,8 % des ventes de pompes à chaleur air/eau et une stabilité pour les PAC air/air de petite puissance, avec notamment un fort rebond lié aux épisodes caniculaires de l’été, et une très nette hausse des PAC air/air de plus forte puissance, portées notamment par le décret tertiaire. De manière plus globale, il se profile désormais une nouvelle dynamique pour le marché avec une forte embellie attendue cette année. 

 

Comment expliquer la reprise des ventes de PAC air/eau ? 

Uniclima, le groupement français des industries thermiques, aérauliques et frigorifiques, vient ainsi de dresser le bilan du premier semestre 2026*. Première bonne nouvelle : après deux années de chute, les ventes de PAC air/eau repartent à la hausse. Depuis le début de l’année, plus de 101.000 unités ont été vendues contre un peu plus de 88 000 un an plus tôt à la même date, soit une hausse de +14,7 %. 

« Cette reprise s’appuie sur une recherche d’économies pour les ménages et une politique de soutien public orientée vers l’électrification des usages : révision des bonifications CEE, plan d’électrification concentré sur la PAC et agrément pour les PAC fabriquées en Europe depuis le 1er septembre 2026 » note Uniclima, pour qui « cette reprise doit désormais être consolidée par des dispositifs de soutien pérennes ». 

 

Pourquoi l’équipement en PAC air/air s’impose ? 

Concernant les PAC air/air, l’heure est à une envolée des ventes. Les pompes à chaleur air/air de petite puissance se sont écoulées à près de 603 000 unités au premier semestre contre un peu plus de 440 000 à la même période en 2025 soit une hausse de +36,2 %. Uniclima précise par ailleurs qu’à fin août, la progression atteint cette fois plus de 44 %. 

L’effet des fortes chaleurs sur ce retournement favorable du marché est sans équivoque. L’organisme rappelle ainsi que « les épisodes répétés de fortes chaleurs font évoluer durablement les attentes des ménages » et que « le confort d’été devient un enjeu de qualité de vie, de santé et d’adaptation au changement climatique ». Il faut dire que la PAC air/air, aussi appelée climatisation réversible, a l’avantage très prisé de pouvoir chauffer en hiver et rafraîchir en été. 

Alors que le gouvernement concentre ses efforts sur l’électrification et part à l’offensive contre les usages fossiles à domicile, il est également frappant de constater la chute vertigineuse des ventes de chaudières gaz et fioul. Par rapport au premier semestre 2025, celles-ci décrochent ainsi de -23,4 %. Une baisse que les récentes évolutions réglementaires ont d’ailleurs vocation à rendre durable. 

 

Rebond généralisé en Europe 

À noter, sans grande surprise, que le regain d’intérêt pour les pompes à chaleur dans le résidentiel se manifeste sur tout le continent européen. L’organisation professionnelle European Heat Pump Association (EHPA) fait ainsi état d’une progression moyenne de 11 % au premier semestre 2026 dans 12 pays européens**. Un rebond que l’association lie directement au contexte géopolitique au Proche-Orient qui a provoqué une flambée durable des prix du pétrole et du gaz. 

 

* Uniclimat, communiqué de presse, 26 septembre 2026 (chiffres arrêtés à fin juin)
** European Heat Pump Association (EHPA), 28 septembre 2026

Ces articles peuvent vous intéresser

Abonnez-vous à
Courant Positif
Abonnez-vous à Courant Positif

Mag : La France électrique

Pour télécharger le document, remplissez le formulaire ci-dessous :