Territoires
2 min.

Épisode 2 – Lons, plongée dans le solaire

Et si une piscine municipale pouvait produire sa propre électricité ? À Lons, dans les Pyrénées-Atlantiques, la question n’est plus théorique. La commune a équipé le parking de sa piscine d’une ombrière photovoltaïque destinée à alimenter directement cet équipement particulièrement énergivore. Un projet qui illustre la manière dont les collectivités peuvent transformer leurs infrastructures du quotidien en véritables leviers de transition énergétique.

Épisode 2 – Lons, plongée dans le solaire

Une piscine qui produit son énergie

À Lons, la réflexion sur la performance énergétique des bâtiments communaux a conduit la collectivité à explorer de nouvelles solutions de production locale d’électricité. Le choix s’est porté sur une ombrière photovoltaïque en autoconsommation installée sur le parking de la piscine municipale, un site emblématique de la commune et fortement consommateur d’énergie.

Avec ses 480 m² de panneaux photovoltaïques et une puissance installée de 100 kWc, l’équipement permet aujourd’hui de produire localement une partie de l’électricité nécessaire au fonctionnement de la piscine.

480 m2

De panneaux photovoltaïques

100 kWc

Puissance installée

23%

D’économie d’énergie

Un équipement public préservé

À Lons, la production locale d’électricité a contribué à sécuriser le fonctionnement de la piscine municipale et à maintenir un service particulièrement apprécié des habitants en toutes circonstances.

Au-delà des performances énergétiques, le projet démontre l’impact concret que peuvent avoir les énergies renouvelables sur la vie quotidienne d’un territoire.

Un projet collectif au service de la transition

Pour concrétiser cette réalisation, la commune s’est appuyée sur l’expertise et l’accompagnement de Rexel, depuis la définition du projet jusqu’au choix des solutions techniques.

À travers cette installation, Lons montre que la transition énergétique se construit aussi à l’échelle locale, à partir d’équipements familiers et de projets directement utiles aux habitants.

Ces articles peuvent vous intéresser

Abonnez-vous à
Courant Positif
Abonnez-vous à Courant Positif

Mag : La France électrique

Pour télécharger le document, remplissez le formulaire ci-dessous :