Territoires
2 min.

Épisode 8 – Chorges, le village vacances qui fait fondre sa facture

Comment réduire durablement ses consommations énergétiques sans transformer entièrement ses bâtiments ? Aux Horizons du Lac, à Chorges, la réponse passe par une série d’actions concrètes déployées au fil des saisons. Éclairage, détection de présence, automatisation ou encore pompe à chaleur : ce village vacances de 120 chambres, situé au bord du lac de Serre-Ponçon s’est engagé dans une démarche de sobriété énergétique qui porte déjà ses fruits.

Épisode 8 – Chorges, le village vacances qui fait fondre sa facture

La sobriété énergétique comme cap

Comme de nombreux acteurs du tourisme, Les Horizons du Lac doit répondre aux objectifs du décret tertiaire, qui impose aux bâtiments professionnels de réduire progressivement leurs consommations énergétiques d’ici à 2030. Pour ce site de 3 hectares implanté dans un environnement naturel exceptionnel, au cœur des Hautes-Alpes, la transition énergétique est devenue un enjeu à la fois économique et environnemental.

L’objectif n’était pas de tout remplacer, mais d’identifier les équipements les plus énergivores et d’agir là où les gains pouvaient être les plus rapides et les plus efficaces.

Une multitude de leviers pour un même objectif

Le projet s’est construit étape par étape. Les anciennes sources lumineuses ont progressivement laissé place à des équipements LED beaucoup plus performants, tandis que des détecteurs de présence ont été installés dans les espaces de circulation afin d’éviter les éclairages inutiles. Les équipements extérieurs sont désormais pilotés en fonction de la luminosité et des horaires d’occupation du site.

La modernisation a également concerné les équipements techniques, notamment autour de la piscine, avec l’installation de solutions plus sobres et mieux adaptées aux besoins réels du village vacances. Tout au long du projet, Rexel a accompagné les équipes dans le choix des solutions, le suivi réglementaire et la gestion du recyclage des anciens équipements.

 

Des économies qui se voient sur la facture

Les résultats obtenus illustrent l’efficacité de cette approche progressive. Selon les équipements concernés, les économies attendues atteignent jusqu’à 60 %, avec une consommation électrique fortement réduite à niveau de service équivalent. Les nouvelles installations offrent également un meilleur confort d’utilisation grâce à un éclairage instantané et à une gestion plus précise des usages.

60%

D’économies attendues

10x

Moins de Watts

Pour Les Horizons du Lac, cette démarche permet non seulement de maîtriser les dépenses énergétiques, mais aussi de préserver l’environnement exceptionnel qui fait l’attractivité du site. Une démonstration qu’en matière de transition énergétique, les petits changements peuvent produire de grands résultats.

Ces articles peuvent vous intéresser

Abonnez-vous à
Courant Positif
Abonnez-vous à Courant Positif

Mag : La France électrique

Pour télécharger le document, remplissez le formulaire ci-dessous :