- Énergies renouvelables
- 10 min.
Le média
de l’électrification
Dans un contexte de préoccupation environnementale croissante, l’image du photovoltaïsme agricole évolue : il semble désormais perçu par les exploitants comme une solution d’avenir pour le secteur. Voici les principaux enseignements que l’on peut tirer de l’étude Vivavoice commandée par Rexel.
Cette étude d’opinion, réalisée en juin 2024 par l’institut de sondages Viavoice pour le compte de Rexel auprès d’un échantillon de 201 agriculteurs de 18 ans et plus, fournit des informations précieuses sur les leviers à actionner et les freins à lever pour accélérer l’électrification des exploitations françaises. Et faire en sorte que ces dernières puissent bénéficier des avantages offerts par l’installation de panneaux sur leurs bâtiments.
L’étude révèle que 77 % des agriculteurs ont déjà été en contact avec un ou plusieurs fournisseurs de solutions photovoltaïques. Interrogés sur les critères de choix d’un fournisseur, ils et elles mettent en avant la fiabilité et la qualité des panneaux photovoltaïques (42 %), la réputation de l’entreprise (37 %) ou encore les prestations liées à l’accompagnement et au conseil en amont et en aval de l’installation (31 %).
Des attentes qui s’articulent plus précisément autour d’un accompagnement au financement et à la rentabilité de l’installation (56 %), aux démarches administratives (47 %), ainsi qu’à la mise en place d’un support technique permanent (45 %). Une pluralité d’attentes qui invite les fournisseurs à proposer des dispositifs « globaux » d’accompagnement personnalisé dans une logique de partenariat avec les agriculteurs.
77 % des agriculteurs ont déjà été en contact avec un ou plusieurs fournisseurs de solutions photovoltaïques.
La possibilité de revenus supplémentaires et la diversification de ces derniers sont les principales opportunités identifiées par les interviewés. En effet, 49 % des agriculteurs interrogés espèrent des gains complémentaires provenant de la revente du surplus d’électricité produit par leurs panneaux, tandis que 46 % envisagent une diversification de leurs sources de revenus.
Parmi les autres opportunités identifiées, 32 % des agriculteurs invoquent la réduction des coûts énergétiques de leur exploitation dans un contexte de forte hausse des prix de l’électricité, et 29 % l’image éco-responsable que le photovoltaïque peut apporter à leur activité.
Parmi les autres opportunités identifiées, 32 % des agriculteurs invoquent la réduction des coûts énergétiques de leur exploitation dans un contexte de forte hausse des prix de l'électricité.
Il existe néanmoins des freins à l’installation de panneaux photovoltaïques sur une exploitation. Pour 41% des agriculteurs interrogés, le niveau important d’investissement nécessaire est le premier d’entre eux, tandis que 23 % évoquent les difficultés techniques ou logistiques liées à une telle opération. Pour 17 % des interviewés, c’est l’impact des panneaux sur le fonctionnement de leur exploitation qui constitue un obstacle, alors que le manque d’accompagnement juridique pose problème à 14 % d’entre eux. Par ailleurs, 12 % considèrent que le manque d’information sur la réglementation représente un frein.
Autre point important, l’étude permet de connaître ce dont les agriculteurs ont besoin pour franchir le pas et installer des panneaux sur leur exploitation. L’accès aux aides financières ou aux exonérations fiscales est mis en exergue par 42 % des interviewés, tandis que 26 % sollicitent des conseils sur la réglementation, et 22 % sur l’investissement et la rentabilisation des panneaux. Par ailleurs, 19 % souhaitent bénéficier d’un accompagnement pour installer les panneaux, quand 17 % veulent pouvoir avoir accès à des informations techniques sur ceux-ci.
En résumé, c’est essentiellement le manque d’aide et de conseil qui ralentit actuellement le déploiement du photovoltaïque dans les exploitations agricoles. Des freins que Rexel entend lever grâce à une solution d’accompagnement globale.