Territoires
6 min.

Tour de France : la Grande Boucle aussi passe à l’électrique

Partenaire officiel du Tour de France depuis 4 ans, Rexel et sa solution Freshmile assurent depuis les coulisses la recharge quotidienne des véhicules électriques de l’organisation, étape après étape.

Tour de France : la Grande Boucle aussi passe à l’électrique

À chaque édition du Tour de France, le spectacle se dédouble. Il y a celui qui se vit et se voit en bord de route ou devant l’écran de télévision : les cols de légende, les courses épiques, les sprints tendus, l’arrivée sur les Champs-Elysées… Et celui que le grand public connaît moins : plusieurs centaines de véhicules qui se déplace chaque jour sur les routes de France, et qui doit repartir chaque matin, chargée à bloc. Pour les voitures à essence, la logistique est rodée depuis des années. Pour les électriques, en revanche, la recharge ne s’improvise pas, d’autant que la flotte de véhicules totalement électrifiés est appelée chaque année à prendre de l’ampleur.

 

C’est un enjeu de transformation concret pour lequel Rexel, partenaire officiel du Tour de France depuis 2023, mobilise toute son expertise en matière de e-mobilité. Fidèle à son ADN, Rexel entend agir comme un facilitateur sur le parcours du Tour qui s’élancera le 4 juillet prochain de Barcelone avant de traverser 7 régions de France et pas moins de 29 départements. Via sa solution Freshmile, spécialisée dans les services de recharge, chaque participant de l’organisation disposant d’un véhicule électrique reçoit ainsi un QR code, directement intégré dans les livres de route officiels des différentes étapes. Celui-ci donne accès à une cartographie complète des bornes disponibles sur l’ensemble du tracé avec un plan global doublé d’une carte par étape, mise à jour en temps réel. L’an passé, 106 véhicules de la caravane officielle d’ASO (Amaury Sport Organisation), l’organisateur du Tour de France, étaient ainsi équipés du pass Freshmile, leur permettant d’accéder au réseau public de recharge sur l’ensemble du parcours. 

Si couvrir l’itinérance sur le réseau public est indispensable, des moyens complémentaires peuvent être mis à disposition. Le soir à l’hôtel ou le matin au village départ, les besoins sont en effet là et les bornes souvent rares dans les communes rurales. Pour ce volet, Rexel a fait le choix de s’associer à Drop’n Plug, start-up spécialisée dans la recharge mobile présente sur le Tour de France depuis 2021. Concrètement, la jeune entreprise bretonne déploie chaque matin des stations de recharge rapide dans les villages départ pour les véhicules d’ASO. Le soir, ce sont des équipements de recharge lente – sous la forme de box multicharges – qui sont installés à proximité des parkings des hôtels au profit des équipes de la caravane publicitaire. Le tout étant démonté et redéployé à chaque étape et sur l’ensemble du parcours qui s’achèvera le 26 juillet par la traditionnelle arrivée dans les rues de la capitale. 

 

Une progression qui s’accélère

Ce dispositif combiné entre itinérance sur le réseau public côté Freshmile et recharge mobile sur site côté Drop’n Plug permet de générer un tableau de bord commun : énergie consommée, CO2 évité ou encore facturation centralisée pour chaque partenaire. Les chiffres témoignent d’ailleurs d’une dynamique en nette progression. Sur la seule station mobile d’ASO, la consommation a bondi de 40 % entre 2024 et 2025. Une progression logique : entre 2020 et 2025, le nombre de voitures électriques de la flotte ASO transitant quotidiennement par la station de recharge mobile placée au cœur du village départ a été multiplié par 3. 

Au-delà de cette logistique concrète qui permet d’accompagner le Tour de France dans sa transition énergétique, Rexel entend amplifier le message à travers la diffusion d’une web-série inédite consacrée à des projets d’électrification menés dans des villes étapes de la compétition. L’idée étant de montrer que la transition énergétique se joue partout. Un mini Tour de France de l’électrification sur lequel Courant Positif vous en dira plus prochainement !

 

Le saviez-vous ? Intégré à Rexel depuis 5 ans, Freshmile est un opérateur qui officie dans l’installation de bornes de recharge, la coordination de la maintenance sur site, la gestion et le suivi des bornes. Avec le Pass Freshmile, il propose un badge pour recharger sur plus de 650 000 points de charge en France et en Europe ainsi qu’une application mobile qui donne accès à la localisation des bornes, la disponibilité en temps réel, le démarrage de la charge à distance ou encore l’historique de consommation. Freshmile est également un partenaire des collectivités et entreprises pour électrifier leur flotte auprès desquelles il propose un accompagnement complet, une expertise IRVE et une mise en service simplifiée.

Ces articles peuvent vous intéresser

Abonnez-vous à
Courant Positif
Abonnez-vous à Courant Positif

Mag : La France électrique

Pour télécharger le document, remplissez le formulaire ci-dessous :