Génie climatique

Comment choisir sa pompe à chaleur ?

Plébiscitée par un nombre croissant de Français, la pompe à chaleur (PAC) est un système de chauffage qui convertit en chaleur les calories dans l’air présentes à l’extérieur d’une habitation pour les injecter à l’intérieur, avec un gain à la fois économique et écologique.

Comment choisir sa pompe à chaleur ?

Cette technologie, moins polluante et moins coûteuse que les installations traditionnelles de chauffage car elle n’utilise que de l’énergie renouvelable, est aujourd’hui encouragée par les pouvoirs publics grâce à de nombreuses aides. Si vous souhaitez vous aussi franchir le pas, voici quelques conseils pour vous aider à choisir votre pompe à chaleur.

1/ Calculer la surface de votre habitation

 La puissance des pompes à chaleur est variable en fonction des modèles. Calculer la surface de votre logement, de même que sa hauteur sous plafond, vous permettra de savoir quel appareil dispose de la puissance adéquate pour que vous puissiez chauffer votre bien sans surconsommer, ni risquer une rupture dans la production de chaleur. Avec ces informations, vous pourrez opter pour le bon calibrage.  

 

2/ Réaliser le bilan thermique de votre habitation

 Comme pour la surface de votre habitation, le bilan thermique de celle-ci est une étape importante dans le choix de votre pompe à chaleur. En effet, si votre habitation est bien isolée, vos besoins en chauffage seront moindres. Pour faire le bon choix, il faut donc que vous sachiez avec précision ce qu’il en est.

Par ailleurs, il faut aussi que vous preniez en considération les particularités climatiques de la région dans laquelle vous habitez, car elles vont déterminer la puissance d’installation dont vous aurez besoin. Une habitation située dans le nord de la France nécessitera plus de chaleur que si elle était sur la Côte d’Azur.

 

3/ Choisir le bon modèle

 En fonction de votre projet, il existe plusieurs types de pompes à chaleur qui ont des caractéristiques et des applications différentes.

∙  La pompe à chaleur air-air 

 La pompe à chaleur air-air capte les calories présentes dans l’air à l’extérieur de votre habitation puis les transforme en chaleur qui est injectée dans le circuit de chauffage. Elle peut être réversible et faire office de climatiseur en été. Il s’agit du type de PAC le plus vendu en France aujourd’hui. 

∙  La pompe à chaleur air–eau

La pompe à chaleur air-eau fonctionne de la même manière que la pompe à chaleur air-air – on parle dans les deux cas de pompes à chaleur aérothermiques – mais elle peut assurer à la fois le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire. À noter qu’elle demande des travaux d’installation plus conséquents que la PAC air-air.

∙  La pompe à chaleur géothermique

 La pompe à chaleur géothermique puise les calories présentes dans le sol qui sont ensuite acheminées dans votre habitation pour la chauffer et produire de l’eau chaude. Moins dépendante des conditions climatiques que les autres modèles, elle garantit une meilleure stabilité dans la production de chauffage.

∙  La pompe à chaleur eau-eau

Comme la pompe à chaleur géothermique, la pompe à chaleur eau-eau va également chercher des calories sous le sol, mais cette fois-ci dans les nappes d’eau souterraines. Elle permet de chauffer votre habitation et de produire de l’eau chaude. 

∙  La pompe à chaleur hybride

La pompe à chaleur hybride combine une pompe à chaleur air-eau et une chaudière traditionnelle pour chauffer votre habitation et produire de l’eau chaude.

Avant de faire votre choix, il faut aussi prendre en considération la question du bruit, certains modèles pouvant être une source de nuisance sonore pour vos voisins. A ce titre, les pompes à chaleur géothermiques sont les plus silencieuses tandis que les pompes à chaleur air-air sont les plus bruyantes.

4/ Choisir le bon prix

Le prix des pompes à chaleur varie fortement en fonction du type de dispositif. Les pompes à chaleur géothermiques sont les plus chères et peuvent coûter jusqu’à 18 000 euros. Tous modèles confondus, les premiers prix se situent aux alentours de 4000 euros. Il s’agit le plus souvent de pompes à chaleur air-air. Choisir la bonne pompe à chaleur, c’est donc aussi choisir le bon prix en fonction de vos moyens, mais aussi les bonnes solutions de financement car il existe plusieurs aides financières qui peuvent couvrir une partie des dépenses que vous allez devoir engager.

 ∙  MaPrimeRénov’

Versée par l’Anah (Agence nationale de l’habitat), cette aide peut prendre en charge le coût d’acquisition et d’installation d’une pompe à chaleur air–eau à hauteur de 5000€ ou géothermique à hauteur de 11000 €. Elle est destinée aux propriétaires occupants, à condition que l’habitation dans laquelle les travaux doivent  être réalisés soit occupée au moins huit mois dans l’année comme résidence principale. Son montant est calculé en fonction de votre niveau de revenus.

À noter que les pompes à chaleur air–air ne sont pas éligibles à cette aide financière.

 ∙  L’éco-prêt à taux zéro

Octroyé par les banques ayant signé une convention avec l’Etat, l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) est un prêt sans intérêt d’un montant maximal de 50 000 € qui permet de financer des travaux d’amélioration de la performance énergétique, ce qui inclut les pompes à chaleur. Pour en bénéficier, il faut que votre habitation ait été construite il y a au moins 2 ans, que ce soit votre résidence principale, et que les travaux soient réalisés par un professionnel RGE, c’est-à-dire reconnu garant de l’environnement.

À noter que là encore, l’installation d’une pompe à chaleur air-air ne rentre pas dans le périmètre de cette aide.

∙  Coup de pouce chauffage

Attribuée par l’État dans le cadre du remplacement d’une chaudière au fioul, au charbon ou au gaz par une installation moins énergivore, cette prime peut aller jusqu’à 5 000 €. Elle concerne aussi bien les propriétaires que les locataires. Pour en bénéficier, il faut néanmoins que votre habitation ait été construite depuis plus de 2 ans. Il peut s’agir de votre résidence principale ou secondaire. Elle est cumulable avec  MaPrimeRénov’ à hauteur de 4 000 €. Son montant est calculé en fonction des travaux à entreprendre et de votre niveau de revenus. 

∙  Certificats d’économie d’énergie (CEE)

Proposés par les fournisseurs d’électricité, de gaz, de GPL, ou de fioul domestique, les Certificats d’économie d’énergie ont pour objectif de financer en partie l’installation d’équipements de chauffage, dont les pompes à chaleur. Chaque fournisseur est libre de fixer le montant de l’aide qu’il souhaite proposer.

Ce coup de pouce financier est cumulable avec MaPrimeRénov’ et l’éco-prêt à taux zéro. Les pompes à chaleur air–air peuvent en bénéficier si elles ont un coefficient de performance (COP) ≥ à 3,9.

 ∙  Taux de TVA réduit à 5,5% 

Si vous avez opté pour une pompe à chaleur autre que le modèle air–air, vous pouvez bénéficier d’un taux de TVA réduit à 5,5% pour l’installation et la mise en service de votre équipement.

∙  Les aides locales

Enfin, il existe de nombreuses aides locales proposées par les départements et par les régions pour vous aider à alléger votre facture de rénovation énergétique. Les pompes à chaleur entrent dans cette catégorie de financement. 

5/ Faire attention aux arnaques

 Comme pour les panneaux photovoltaïques, il y a de plus en plus d’offres trop alléchantes pour être honnêtes. Méfiez-vous tout particulièrement des pompes à chaleur à 1€ proposées par de nombreux escrocs. C’est l’arnaque la plus courante. Pour éviter de vous faire avoir, le mieux est de refuser le démarchage téléphonique, de faire uniquement appel à des artisans ayant la qualité RGE (pour ‘Reconnu garant de l’environnement’), de comparer les devis d’installation, et de ne signer qu’après avoir reçu le devis final en bonne et due forme. 

En résumé, pour bien choisir votre pompe à chaleur, il faut que vous preniez en considération la surface de votre logement et l’efficacité de son isolation, la région dans laquelle vous habitez, le modèle qui correspond le mieux à vos besoins, son prix et les aides financières auxquelles vous pouvez avoir droit, ainsi que le professionnel qui procédera à l’installation de votre équipement.

Le saviez-vous ?

Rexel met à la disposition de ses clients professionnels une large gamme de pompes à chaleur, incluant des PAC air-air, air-eau ou encore eau-eau, ainsi que des services dédiées d’aide au financement.
Pour aller plus loin, retrouvez également le guide 2024 de la pompe à chaleur.

Crédit photo : Freepik

Ces articles peuvent vous intéresser

Abonnez-vous à
Courant Positif
Abonnez-vous à Courant Positif

Mag : La France électrique

Pour télécharger le document, remplissez le formulaire ci-dessous :