Transition énergétique
7 min.

Comment faire des économies d’énergie grâce à la domotique ?

Chauffage, éclairage, climatisation, appareils électroménagers… Grâce à des solutions numériques de gestion automatisée, la domotique permet de réaliser d’importantes économies d’énergie en optimisant les différentes sources de consommation d’une habitation. Bienvenue dans la maison du futur !

Comment faire des économies d’énergie grâce à la domotique ?

Dans les années 60, l’ingénieur américain James Sutherland, mettait au point le premier Electronic Computing Home Operator. Ainsi est née la domotique, contraction du mot latin « domus » signifiant maison et du préfixe « tique » pour informatique – désigne, selon la définition qu’en donne le Larousse, l’ensemble des « techniques visant à intégrer à l’habitat tous les automatismes en matière de sécurité, de gestion de l’énergie, de communication.

En pratique, les systèmes domotiques interconnectent et font communiquer les différents appareils de votre habitation sur le réseau wifi. Ces informations remontent ensuite jusqu’à un tableau de commande où chaque équipement va être monitoré automatiquement dans une logique de sobriété, pour ne dépenser que ce qu’il faut.

Concrètement, cette technologie vous offre donc la possibilité de ne consommer que la quantité d’énergie strictement nécessaire à vos besoins, sans aucun gaspillage, ni un seul euro en trop sur votre facture. Et c’est un véritable atout pour faire des économies.

Gestion automatisée du chauffage et de l’eau chaude

Avec la domotique, vous pouvez réguler vos appareils de chauffage avec une grande précision. Grâce au « radiateur intelligent » vous pouvez programmer la température de chaque pièce au degré près, avec une chaleur parfaitement ajustée. À vous de la moduler en fonction des conditions extérieures, du jour et de la nuit, de la saison de l’année, de la météo. Vous pouvez également éteindre chaque appareil à distance depuis votre smartphone si vous êtes absent ou programmer à l’avance leur extinction. Ce système peut vous permettre de faire jusqu’à 45 % d’économies sur votre facture électrique, le chauffage étant particulièrement énergivore.

Par ailleurs, un thermostat connecté – dispositif qui sera obligatoire à partir du 1er janvier 2027 – va vous permettre de programmer votre chaudière à la température adéquate. Selon l’ADEME (Agence de la transition écologique), un thermostat connecté peut réduire de 15 % votre facture de chauffage.

Enfin, en été, quand il commence à faire chaud, la domotique peut également opérer automatiquement la fermeture de vos stores pour éviter de recourir à la climatisation, et ainsi dépenser moins d’énergie.

Éclairage intelligent

Avec la domotique, vous allez également entrer dans l’ère de l’éclairage intelligent. Plus d’ampoules allumées alors qu’il n’y a personne dans une pièce, plus de surconsommation de volts, plus de gaspillage énergétique.

La domotique, avec ses lumières qui s’éteignent automatiquement lorsqu’elles ne détectent plus de mouvement, garantit qu’aucun éclairage superflu ne fonctionne en votre absence. En outre, cette technologie vous permet de régler la luminosité de vos lampes en fonction de la luminosité ambiante, en éclairant moins en été et plus en hiver. Au total, vous pouvez ainsi réduire de moitié la consommation électrique de vos lampes. 

Monitoring des appareils électriques

Autre point fort : la domotique vous permet de contrôler et de piloter le fonctionnement de l’ensemble de vos appareils électriques, électroniques et électroménagers d’un seul clic. Ainsi, vous pouvez programmer le démarrage de votre lave-vaisselle et de votre lave-linge pendant les heures creuses, à un coût plus avantageux que pendant les heures pleines, ce qui va alléger votre facture.

De la même manière, vous pouvez procéder à distance à l’extinction des appareils restés en veille – télé, imprimante, ordinateur, console de jeux – ou que vous avez oublié d’éteindre en partant, et qui représentent jusqu’à 11 % de la consommation électrique d’un foyer.

Dernier atout de ce dispositif intelligent : la domotique vous permet de surveiller votre consommation énergétique en temps réel, à la seconde près, depuis votre smartphone ou votre ordinateur, et de recevoir des notifications en cas de surconsommation. Vous avez la main sur votre consommation au quotidien, et sur votre budget.

Fort de tous ces avantages, un système domotique vous permettra de réaliser jusqu’à 30 % d’économies d’énergie sur une année, tout appareil et toutes fonctionnalités confondues.

Jusqu'à 30 % d'économies d'énergie sur une année

Le saviez-vous ?

Rexel a lancé l’offre Energeasy Connect, une solution domotique qui vous aide à réduire facilement votre consommation d’énergie, grâce à un contrôleur unique piloté par une seule et unique application.

Ces articles peuvent vous intéresser

  • Transition énergétique
  • 6 min.

Vis ma vie de bénévole : Bertille Mano, membre des Compagnons Bâtisseurs

En Nouvelle-Aquitaine, Bertille Mano consacre une partie de son temps libre à rénover des logements aux côtés des Compagnons Bâtisseurs, une association qui lutte contre le mal-logement en France. Retour sur le parcours d’une femme qui a d’abord été aidée, avant de devenir aidante à son tour.

Abonnez-vous à
Courant Positif
Abonnez-vous à Courant Positif

Mag : La France électrique

Pour télécharger le document, remplissez le formulaire ci-dessous :