Territoires

Épisode 4 – Cestas, la logistique change d’air

Dans le secteur logistique, la décarbonation des bâtiments est devenue un enjeu majeur. Mais comment réduire fortement les émissions de CO₂ d’un site existant sans perturber son activité ? À Cestas, près de Bordeaux, Argan , foncière logistique de référence en France, et Rexel ont relevé le défi en repensant entièrement le système de chauffage d’un entrepôt logistique de 18 000 m². Une transformation qui démontre que performance énergétique et exploitation opérationnelle peuvent avancer de concert.

Épisode 4 – Cestas, la logistique change d’air

Tourner la page du gaz

Engagé dans une stratégie de décarbonation de son patrimoine immobilier, Argan s’est fixé un objectif clair : réduire progressivement la place du gaz dans ses bâtiments. Sur le site logistique de Cestas exploité par Rexel, cette ambition s’est traduite par la modernisation complète de la chaufferie afin de limiter l’impact carbone du chauffage tout en conservant un niveau de performance adapté aux besoins du site.

Cette démarche s’inscrit dans une réflexion plus large sur l’évolution des bâtiments logistiques, appelés à conjuguer efficacité énergétique, maîtrise des coûts et réduction de leur empreinte environnementale.

Une approche hybride pour répondre aux besoins du terrain

Pour accompagner cette transformation, Rexel a conçu une solution combinant plusieurs technologies complémentaires. Le système associe des pompes à chaleur couvrant une large partie des besoins de chauffage, des chaudières prenant le relais lors des périodes les plus froides et une part de gaz vert issu du méthaniseur voisin.

Cette approche permet de réduire fortement le recours aux énergies fossiles tout en garantissant la continuité d’exploitation d’un site logistique de grande dimension.

Une vitrine du management de l’énergie selon Rexel

En tant qu’exploitant de ce centre logistique, Rexel inscrit pleinement cette initiative dans sa propre stratégie d’efficacité énergétique. Comme le souligne Grégoire Morineaux, Directeur stratégie, innovation et achats chez Rexel France, l’ambition du groupe est de réduire drastiquement la consommation énergétique de ses bâtiments tout en limitant l’impact environnemental de l’ensemble de ses opérations. La refonte technique menée à Cestas dépasse d’ailleurs le simple cadre de cet entrepôt : elle a été pensée comme une solution universelle, aisément transposable à tout type d’entreprise. Une démarche exemplaire et structurante, qui s’inscrit aujourd’hui au cœur du système de management de l’énergie de Rexel, tout récemment certifié ISO 50001:2018.

Une transformation aux résultats mesurables

Les résultats obtenus sont particulièrement significatifs. Le site est passé de 414 à 30 tonnes de CO₂ par an, soit quatorze fois moins d’émissions. Dans le même temps, la consommation énergétique annuelle a été divisée par sept, passant de 2 millions de kWh à environ 290 000 kWh.

À Cestas, la décarbonation ne relève plus de l’objectif théorique : elle se traduit par des résultats concrets et mesurables au quotidien.

 

30 tonnes de C02

Quatorze fois mois d’émissions par an en passant de 414 à 30 tonnes de CO2.

290 000 kWh

La consommation énergétique a été divisée par 7 en passant de 2 millions à 290 000 kWh.

À Cestas, la décarbonation ne relève plus de l’objectif théorique : elle se traduit par des résultats concrets et mesurables au quotidien.

Ces articles peuvent vous intéresser

Abonnez-vous à
Courant Positif
Abonnez-vous à Courant Positif

Mag : La France électrique

Pour télécharger le document, remplissez le formulaire ci-dessous :