- Énergies renouvelables
- 3 min.
Le média
de l’électrification
Le photovoltaïque en façade est une solution de plus en plus populaire pour intégrer la production d’électricité solaire aux bâtiments, avec de nombreux avantages à la clé. Explications.
Alors que le nombre d’habitations équipées de panneaux photovoltaïques progresse rapidement en France, avec 1 010 481 installations solaires comptabilisées au 30 juin 2024 par le Ministère de la Transition Écologique contre 891 960 fin 2023, la façade est de plus en plus plébiscitée par les adeptes de l’autoconsommation. Bien que le rendement soit légèrement inférieur à celui des dispositifs classiques, cette tendance émergente est en train de devenir une alternative à la toiture, considérée depuis toujours comme l’emplacement standard par excellence.
Il existe plusieurs modalités pour installer des panneaux photovoltaïques en façade.
Avec le bardage solaire, les panneaux sont fixés comme des modules de bardage sur les murs extérieurs de votre habitation. Ils peuvent être posés à la verticale ou inclinés. Cette technique présente l’avantage de fournir une isolation supplémentaire. Par ailleurs, ce type d’installation est éligible à la revente d’électricité.
Le mur-rideau procède de la même logique. Les panneaux sont fixés sur une structure qui est elle-même fixée sur la façade. Là encore, c’est un moyen pour améliorer l’isolation de votre habitation tout en produisant de l’électricité.
Autre possibilité, le vitrage photovoltaïque peut remplacer un vitrage classique pour servir de panneau solaire. Ce dispositif est composé d’un filtre transparent en PVB (Polybutyral de vinyle) entouré par une armature de cellules photovoltaïques. Il peut être facilement intégré à une fenêtre.
Enfin, les garde-corps de balcons peuvent accueillir un kit solaire Plug & Play, composé de panneaux prêts à l’emploi et simples à installer, qui peuvent être clipsés à l’armature métallique en quelques minutes à peine.
Le photovoltaïque en façade présente de nombreux avantages. Tout d’abord, cette solution permet à un particulier de disposer d’une alternative lorsque la toiture de son habitation n’est pas adaptée pour accueillir des panneaux solaires. Cela peut être le cas lorsqu’elle est encombrée par des antennes ou par une cheminée trop volumineuse, mais aussi lorsque la charpente n’est pas en bon état. Par ailleurs, la façade offre également une alternative quand l’espace disponible au sol, que ce soit dans un jardin ou dans une cour, est insuffisant pour y fixer des panneaux solaires.
Ensuite, lorsqu’une installation solaire existe déjà en toiture ou au sol, le photovoltaïque en façade permet d’augmenter le nombre de panneaux, et par ricochet la quantité d’électricité produite. Dans ce cas de figure, cette approche constitue un système complémentaire qui vient améliorer l’indépendance énergétique d’un bâtiment.
Enfin, le photovoltaïque en façade permet également d’augmenter la valeur d’un bien en améliorant son DPE (Diagnostic de Performance Énergétique). En effet, les habitations possédant une note A et B peuvent être vendues plus chères que celles qui sont notées D.
Autre avantage, les différentes modalités d’installation en façade – panneaux en bardage, vitrage solaire et Plug & Play, peuvent être combinées pour maximiser la production d’électricité.
Par ailleurs, l’installation de ce type de dispositif est simple à effectuer. La pose des panneaux ne nécessite pas de réaliser des travaux importants. Il est toutefois conseillé de faire appel à un professionnel pour avoir la garantie que vos équipements seront parfaitement fixés.
À noter qu’une orientation plein sud est recommandée pour obtenir le meilleur rendement possible, comme pour les configurations sur toiture ou au sol.
Une installation photovoltaïque en façade de 3 kWc représente un budget compris entre 7 000 et 14 000 €. Un investissement important pour beaucoup de particuliers. Heureusement, il existe plusieurs aides pour vous aider à financer les travaux.
∙ L’éco-prêt à taux zéro
L’éco-prêt à taux zéro, également appelé Éco-PTZ, est un prêt sans intérêt dont le montant peut aller jusqu’à 50 000 €. Il est accessible sans condition de ressources et est remboursable sur une durée pouvant aller jusqu’à 20 ans. Pour en bénéficier, vous devez vous adresser à une banque ayant signé une convention avec l’Etat.
∙ Le taux de TVA réduit à 10 %
Autre coup de pouce intéressant, l’achat des panneaux solaires et leur installation par un professionnel agréé donnent accès à un taux de TVA réduit à 10 %. Pour profiter de ce rabais, il faut cependant que votre installation soit d’une puissance égale ou inférieure à 3 kWc.
∙ La revente de surplus avec obligation d’achat
Avantage financier à ne pas négliger, vous pouvez revendre votre surplus de production à EDF OA (Obligation d’Achat) ou à un autre fournisseur d’énergie. Le tarif de rachat est fixé par l’État chaque trimestre et garantit un revenu stable pendant 20 ans. C’est un moyen pour rentabiliser votre investissement.
∙ La prime à l’autoconsommation
Comme pour toute installation photovoltaïque permettant l’autoconsommation et la revente du surplus de production, vous pouvez percevoir une prime à l’autoconsommation versée en une fois et pouvant atteindre jusqu’à 2 520 €.
En offrant une solution pratique et simple à mettre en œuvre pour installer chez soi des panneaux solaires, le photovoltaïque en façade a donc tous les atouts pour connaître un développement important dans les années à venir. À noter enfin que le secteur tertiaire représente un gisement particulièrement important pour des installations de ce type.
Le saviez-vous ?
L’offre photovoltaïque de Rexel intègre une gamme complète de produits innovants (panneaux, onduleurs, structures de montage et accessoires de raccordement) faciles à installer, de services (assurances, financement, formation, prise en charge de dossier administratif, logiciel), et d’une logistique reconnue. Sa valeur ajoutée passe également par un accompagnement technique et commercial, des équipes dédiées et une offre commerciale complète.
Crédit photo : Unsplash