Génie électrique

Quelles sont les différentes certifications Qualifelec ?

Les professionnels des métiers du secteur du génie électrique et énergétique doivent posséder certaines certifications. Qualifelec est un organisme qui délivre des certifications attestant des qualifications d’une entreprise dans ces domaines. Un vrai plus pour se démarquer.

Quelles sont les différentes certifications Qualifelec ?

En résumé

Une qualification Qualifelec est une reconnaissance officielle des compétences d’une entreprise du génie électrique et énergétique. Découvrez comment elles valorisent votre savoir-faire et ouvrent de nouvelles opportunités sur le marché.

  • Une certification garante de la sécurité et de la qualité des installations électriques, reconnue par les pouvoirs publics depuis 1955.
  • Cinq grands domaines d’expertise couvrant les courants forts, courants faibles, équipements, infrastructures et les énergies renouvelables.
  • Des mentions incontournables comme le label RGE et la qualification IRVE, de plus en plus exigées dans le contexte de la transition énergétique en France.

La sûreté des installations électriques ne s’improvise pas. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, alors que la reconstruction de la France passe entre autres par une accélération de l’électrification,  les représentants de la filière et les pouvoirs publics souhaitent garantir la sécurité des installations et fondent en 1955 Qualifelec, qui est aujourd‘hui le seul organisme français de qualification des entreprises d‘électricité. Sa mission, définie par une lettre  du ministre de l‘Industrie et du Commerce du 12 février 1955, est d’apporter au public « une plus grande sécurité », en lui permettant de « choisir, pour l‘exécution des travaux, des professionnels possédant les connaissances techniques indispensables ». 

Qualifelec délivre ainsi des qualifications aux entreprises intervenant dans les domaines du génie électrique, énergétique et numérique. Ces qualifications s’appuient sur des critères objectifs pour définir les travaux qu’une entreprise est qualifiée à réaliser techniquement. En obtenir permet donc à la fois de valider des compétences métier, mais aussi de gagner en crédibilité dans un périmètre d’expertise spécifique : en 2025, selon l’organisme, plus de 8000 entreprises portent ainsi le signe de qualité Qualifelec.

 

Qu’est-ce qu’une qualification et à quoi sert-elle ?

Obtenir une qualification Qualifelec repose sur une démarche volontaire. Elle n’est pas toujours obligatoire pour exercer, mais elle constitue une reconnaissance officielle des compétences d’une entreprise. Sur un certificat Qualifelec, on retrouve des informations vérifiées sur la société (assurances, compétences et moyens humains), qui sont actualisées et revérifiées chaque année, et parfois des informations complémentaires, comme une mention, qui valorise un complément d’activité associé à la qualification. Attention toutefois, il faut continuer à prouver que l’on maintient un certain niveau d’expertise pour conserver sa qualification : elles sont en effet valables pour une durée de quatre ans, les compétences devant être réexaminées à chaque échéance, tandis que le certificat n’est valable que 12 mois et renouvelé chaque année.

Pour attribuer une qualification, Qualifelec s’appuie sur des critères précis définis en accord avec les acteurs de la filière tels qu’EDF, la Fédération Française des Intégrateurs Electriciens (FFIE) ou encore l’Agence Qualité Construction (AQC). L’organisme définit les savoir-faire, l’expertise et le niveau de technicité attendus dans des référentiels accessibles en ligne. Sont notamment examinés les formations des techniciens, les délais d’exécution, la conformité des travaux, et le respect des engagements commerciaux, c’est pourquoi la société doit fournir des références de chantier. Chaque qualification dispose de son propre référentiel.

Pour une entreprise du secteur de l’électricité, de l’énergie ou du numérique, une qualification est un gage de crédibilité. Elle est aussi nécessaire pour opérer dans certains secteurs réglementés. La mention RGE (Reconnu Garant de l’Environnement), par exemple, est indispensable pour les travaux de rénovation énergétique ouvrant droit aux aides publiques, et permet aux clients de bénéficier de celles-ci, comme MaPrimeRenov’, ce qui peut être un avantage concurrentiel. Enfin, certaines qualifications sont aussi exigées pour répondre à des marchés publics ou certains appels d’offres. 

 

Les grands domaines de qualifications Qualifelec

Qualifelec attribue des qualifications dans cinq domaines généraux :  courant fort, courant faible, équipements électriques, énergies renouvelables et infrastructures. À l’intérieur de ces domaines, on compte 14 qualifications principales, organisées par type d’activité, de marché ou d’équipement, ainsi que deux qualifications réglementaires qui peuvent se cumuler aux autres : les labels RGE (Reconnu garant de l’environnement ) et IRVE (Infrastructure de recharge pour véhicule électrique, obligatoire pour l‘installation de bornes de recharge pour véhicules électriques au-delà de 3,7 kW).

 

Concrètement, dans le domaine des courants forts, l’entreprise a pour activité la réalisation d’installations électriques, sous une tension inférieure à 63 kV. Il peut s’agir par exemple de la rénovation électrique d’un appartement. Dans ce cas, elle peut alors prétendre à deux qualifications par type de locaux (logement, commerce, petit tertiaire, ou moyen et gros tertiaire, industrie) ainsi qu’à une qualification dédiée aux IRVE et une qualification Maintenance.

Une société peut également être qualifiée dans l’installation d’antennes électriques. Il s’agit de l’une des qualifications du domaine des courants faibles, qui réunit les activités de gestion technique et pilotage des bâtiments, les équipements de sûreté, de sécurité, les télécommunications ou encore la fibre optique. Deux autres qualifications sont possibles dans ce domaine, selon le type de locaux (petit tertiaire ou gros tertiaire).

Dans le domaine des équipements électriques, une entreprise pourra obtenir une qualification en ventilation ou réalisation et installation de chauffage électrique (mention RGE possible dans les deux cas). L’installation de radiateurs à inertie haute performance, par exemple, pourrait être faite par une entreprise qualifiée en chauffage électrique, mention RGE. 

Trois autres qualifications existent dans le domaine énergies renouvelables : une société installant des panneaux solaires peut déposer un dossier de qualification mention « solaire photovoltaïque », tandis qu’il existe aussi les qualifications « pompe à chaleur » et « chauffe eau thermodynamique. » Enfin, lorsque l’intervention a lieu en extérieur sur des réseaux électriques, Qualifélec propose deux qualifications qui valident des compétences dans l’éclairage public et les branchements et réseaux.

 

Courants Forts
  • Logement-Commerce-Petit Tertiaire (LCPT)
  • Moyen Gros Tertiaire-Industrie (MGTI)
  • Infrastructures de recharge des véhicules électriques (IRVE)
  • Maintenance des installations électriques (MIE)
Courants Faibles
  • Courants faibles Logement-Commerce-Petit Tertiaire (CFLCPT)
  • Courants faibles Moyen Gros Tertiaire-Industrie (CFMGTI)
  • Antenne (ANT)
Équipements Électriques
  • Chauffage Électrique (CH)
  • Ventilation (VE)
Energies Renouvelables
  • Solaire Photovoltaïque (PV)
  • Pompe à Chaleur (PAC)
  • Chauffe-eau Thermodynamique (CET)
Infrastructures de Recharge
  • Éclairage public (EP)
  • Branchements et réseaux (BR)

En résumé

Avec ces qualifications, Qualifelec couvre l’ensemble du secteur énergétique, électrique et numérique et offre aux entreprises un gage de qualité permettant de se démarquer et d’accéder à certains marchés ou appels d’offre qui demandent des compétences spécifiques. Dans un contexte de transition énergétique, les mentions RGE et IRVE, indispensables à certaines activités, sont particulièrement recherchées. Si vous souhaitez engager cette démarche, le site professionnel de Qualifelec permet de déposer un dossier ou d’identifier d’abord les qualifications adaptées à votre activité; 

 

Le saviez-vous ? Rexel propose un catalogue complet de formations conçues pour accompagner les électriciens vers l’obtention de nouvelles compétences techniques, à la suite desquelles est délivrée une attestation de réussite. Celle-ci permet de demander la qualification correspondante auprès de Qualifelec.

Ressources

Ces articles peuvent vous intéresser

Abonnez-vous à
Courant Positif
Abonnez-vous à Courant Positif

Mag : La France électrique

Pour télécharger le document, remplissez le formulaire ci-dessous :