Transition énergétique

Earth Hour 2026 : ces gestes qui comptent pour la planète

Chaque année, l’opération Earth Hour plonge des milliers de monuments dans le noir pour rappeler que la lutte contre le changement climatique est l’affaire de tous. Mais au-delà du symbole, que peut-on faire concrètement pour la planète ? Courant Positif fait le tour des gestes les plus efficaces, à la portée de chacun selon ses moyens.

Earth Hour 2026 : ces gestes qui comptent pour la planète

C’est une idée qui a germé il y a 20 ans en Australie et qui s’est rapidement généralisée. Depuis 2007, chaque année, de nombreuses villes partout dans le monde répondent à l’appel du Earth Hour (« l’Heure de la Terre »), initiative portée par le Fonds mondial pour la nature (WWF). Le principe : le dernier ou avant-dernier samedi de mars, à 20h30 aux heures locales, les villes participantes sont symboliquement plongées dans le noir pendant une heure.

En pratique, ce sont principalement des monuments ou des bâtiments emblématiques qui cessent momentanément d’être éclairés, à l’instar de la Tour Eiffel à Paris, du Palais du Pharo à Marseille ou de la Grand Place à Lille. Le principe est le même à l’international avec des monuments comme le Colisée de Rome ou le palais de Westminster de Londres qui se retrouvent plongés dans l’obscurité. Selon le WWF, des milliers de monuments situés dans 185 pays participeront à l’opération cette année.

Qu’est-ce que Earth Hour ? 

Les grandes métropoles ne sont toutefois pas les seules à être invitées à participer. Institutions, collectivités, entreprises et citoyens peuvent aussi rejoindre le mouvement en éteignant leurs lumières. Le WWF les invite à profiter de cette heure pour « faire quelque chose de positif pour la planète ». Selon l’ONG au panda, l’opération vise ainsi à rappeler que « la protection de la planète est l’affaire de tous ». Earth Hour n’a donc pas vocation à être simplement une action de réduction de la consommation d’énergie : il s’agit avant tout d’une initiative pour soutenir la lutte contre le changement climatique et la perte de biodiversité.

Earth Hour 2026 : que faire de positif pour la planète ?

L’heure symbolique passée, Earth Hour invite chacun à prolonger le geste au-delà de l’extinction des lumières. Car si l’initiative est avant tout symbolique, elle peut aussi être l’occasion de réfléchir à des changements plus durables. Courant Positif a compilé pour vous quelques pistes concrètes, à envisager selon ses moyens et ses possibilités.

 

  • Passer à la voiture électrique 

C’est l’un des leviers les plus puissants à l’échelle individuelle. En France, le transport représente le premier poste d’émissions de gaz à effet de serre, avec 34 % du total national, et la voiture individuelle en est la principale source. Opter pour un véhicule électrique, c’est agir directement sur cette réalité : sur l’ensemble de son cycle de vie, une voiture électrique roulant en France a un impact carbone 2 à 3 fois inférieur à celui d’un modèle thermique équivalent, selon l’ADEME. C’est d’ailleurs d’autant plus pertinent dans un pays comme la France où le mix électrique est déjà fortement décarboné.

Ce changement, lorsqu’il est possible, génère aussi un bénéfice immédiat sur la qualité de l’air en ville, où les particules fines et les oxydes d’azote issus des moteurs à combustion pèsent lourd sur la santé publique : en France, 40 000 décès prématurés par an sont attribuables à la pollution de l’air et près de 240 000 dans l’ensemble de l’Union européenne.

Le coût d’achat reste bien sûr un frein réel, mais des aides existent : le bonus écologique, le leasing social ou encore les aides des collectivités locales permettent de réduire significativement la facture pour ceux qui souhaitent franchir le pas.

 

  • Renoncer au chauffage fossile

Chauffer son logement au fioul ou au gaz, c’est encore aujourd’hui la réalité de millions de foyers français. Pourtant, basculer vers une pompe à chaleur, un poêle à granulés ou un raccordement à un réseau de chaleur urbain peut métamorphoser le bilan carbone d’un foyer. Une pompe à chaleur air/eau bien installée est 3 à 4 fois plus efficace qu’une chaudière au fioul ou au gaz, en puisant les calories naturellement présentes dans l’air extérieur. Résultat : des émissions de CO₂ divisées par cinq à dix par rapport à une chaudière fossile, selon les configurations. Là encore, la transition a un coût, mais MaPrimeRénov’ et les Certificats d’économies d’énergie (CEE) peuvent permettre de financer une part substantielle des travaux, jusqu’à 80 % pour les ménages les plus modestes dans le cadre d’une rénovation d’ampleur.

 

  • Piloter ses consommations 

Moins spectaculaire mais tout aussi efficace, le pilotage intelligent des consommations d’énergie est une révolution silencieuse. Thermostat programmable, prise connectée, système domotique ou simple réglage du chauffe-eau en heures creuses : ces outils et bonnes habitudes permettent de consommer l’énergie au bon moment, c’est-à-dire lorsque la production électrique est la plus abondante et la moins carbonée. En France, les heures creuses correspondent souvent aux périodes où la part du nucléaire et des renouvelables dans le mix est maximale. Adapter ses usages à ces plages horaires s’inscrit dans une démarche de flexibilité qui profite à l’équilibre du réseau, indispensable pour garantir la bonne marche de l’électrification. À noter qu’il s’agit là d’une démarche accessible sans investissement majeur, et qui peut générer  des économies non négligeables sur la facture.

 

  • Rénover son logement

Isoler ses combles, ses murs ou ses fenêtres, c’est réduire les besoins en chauffage, les émissions associées et la déperdition énergétique. La rénovation énergétique permet aussi d’améliorer son confort thermique en hiver comme en été, et de valoriser son patrimoine. Si elle demeure un chantier de longue haleine et souvent coûteux, l’État et les collectivités ont mis en place un arsenal d’aides : MaPrimeRénov’, l’éco-prêt à taux zéro, les aides des fournisseurs d’énergie via les CEE, ou encore l’accompagnement gratuit du service France Rénov’. Autant de leviers pour avancer à son rythme et en fonction de ses moyens.

 

  • Changer ses ampoules 

C’est sans doute l’un des gestes les plus simples et les plus accessibles. L’éclairage représente environ 15 % de la consommation d’électricité des ménages français, selon l’ADEME. Remplacer ses ampoules classiques ou halogènes par des ampoules LED permet de réduire jusqu’à 80 % la consommation électrique liée à l’éclairage, pour une qualité de lumière équivalente. Leur durée de vie est également sans comparaison : une ampoule LED dure en moyenne 15 000 à 25 000 heures contre 1 000 heures seulement pour une ampoule à incandescence, ce qui réduit d’autant la fréquence de remplacement et les déchets électroniques. Un investissement minime, rentabilisé en quelques mois, et dont le bénéfice pour la planète est immédiat. Et bien sûr, l’habitude d’éteindre les lumières en quittant une pièce reste le geste le plus simple qui soit… Car, après tout, ce n’est pas Versailles ici !

 

  • Recycler, réparer, acheter en seconde main

Derrière chaque objet que l’on jette se cachent des ressources naturelles épuisées, de l’énergie consommée et des émissions de CO₂ inutiles. Pourtant, une autre voie existe : celle du réemploi, de la réparation et de l’économie circulaire. Allonger la durée de vie d’un vêtement de seulement 9 mois supplémentaires réduit par exemple son empreinte carbone de 20 à 30 %, selon l’ADEME

À l’échelle du mobilier, de l’électronique ou du textile, l’impact est considérable : la production de nouveaux biens de consommation représente près de 45 % de l’empreinte carbone mondiale, selon la Fondation Ellen MacArthur. Acheter en seconde main via des plateformes comme Vinted, leboncoin ou Back Market, faire réparer un appareil plutôt que de le remplacer, ou simplement trier ses déchets pour favoriser le recyclage : autant de réflexes à adopter, dans la limite de ses contraintes. En France, le Fonds de réparation, mis en place dans le cadre de la loi Anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC), permet désormais de bénéficier de bonus réparation chez des réparateurs labellisés pour prolonger la vie de ses appareils électroniques et électroménagers à moindre coût.

 

  • Appliquer un mini-plan de sobriété 

La sobriété n’est pas une injonction à se priver, mais une invitation à consommer mieux. Éteindre les appareils en veille, régler le thermostat à 19°C dans les pièces à vivre, privilégier les douches aux bains, choisir un programme éco sur le lave-linge ou le lave-vaisselle : ces gestes, pris isolément, peuvent sembler dérisoires. Mais à l’échelle d’un pays, leur effet cumulé est loin d’être anecdotique. L’Agence internationale de l’énergie (AIE) souligne que des comportements sobres généralisés constituent ainsi l’un des leviers les plus efficaces et les moins coûteux pour réduire les émissions mondiales à court terme

 

Earth Hour : un point de départ 

L’évènement Earth Hour 2026 ne durera qu’une heure. Mais cette heure est peut-être le point de départ d’un changement durable. Voiture électrique, pompe à chaleur, pilotage intelligent, ampoules LED, sobriété, rénovation, réparation et seconde main : ces leviers n’ont pas besoin d’être actionnés tous en même temps. Certains demandent un investissement, d’autres ne coûtent presque rien. Certains transforment profondément le quotidien, d’autres s’y glissent plus discrètement. Ce qui compte, c’est de commencer quelque part, en fonction de ses contraintes, de ses moyens et de ses priorités.

Un rappel du fait que la transition écologique est avant tout une direction collective, construite par la somme de millions de petites décisions individuelles. Chaque ampoule changée, chaque appareil réparé, chaque trajet électrifié, chaque logement mieux isolé compte. Conjuguée aux politiques publiques, cette accumulation a la capacité de faire pencher la balance du bon côté.

Ces articles peuvent vous intéresser

  • Transition énergétique
  • 8 min.

Tout comprendre à la norme ISO 50001

Publiée en 2011, la norme ISO 50001 offre aux entreprises un cadre pour transformer leur réduction de consommation en levier de performance. Son objectif ? Réduire les gaspillages, baisser les factures et limiter l’impact environnemental, sans sacrifier la productivité. Mais comment fonctionne-t-elle concrètement ?

Abonnez-vous à
Courant Positif
Abonnez-vous à Courant Positif

Mag : La France électrique

Pour télécharger le document, remplissez le formulaire ci-dessous :