- Transition énergétique
- 3 min.
Le média
de l’électrification
C’est une promesse faite par le gouvernement : il n’y aura pas de hausse du prix de l’électricité cet hiver. Mais qu’est-ce qui influence le montant qui s’affiche sur nos factures ? Crises géopolitiques, marché européen, coûts d’approvisionnement et fiscalité : décryptage de l’évolution des prix de l’électricité depuis la crise énergétique de 2022.
Le prix de l’électricité en France dépend de multiples facteurs, allant des coûts de production aux taxes et mécanismes de marché. Décryptage des éléments qui composent votre facture et des perspectives de stabilisation pour l’hiver.
Le 7 octobre dernier, Sébastien Lecornu s’est engagé à ce que le prix de l’électricité n’augmente pas cet hiver. Le Premier ministre a demandé à EDF de mobiliser au maximum les capacités de production, dans le respect des exigences de sûreté. Le lendemain sur franceinfo, la ministre de l’Énergie Maud Bregeon a pris le même engagement pour les tarifs réglementés de vente d’électricité (TRVE), dont l’évolution est proposée par la Commission de régulation de l’énergie (CRE), puis arrêtée par le gouvernement. Sa méthode : produire davantage d’électricité nucléaire et renouvelable pour moins dépendre « du prix du gaz sur le marché européen ». Mais alors, qu’est-ce qui influence le prix de l’électricité en France ?
En France, un ménage a le choix entre une offre de marché, au prix librement fixé par son fournisseur, et le tarif réglementé, le fameux Tarif Bleu. Fin mars 2026, 19,4 millions de foyers en métropole étaient affiliés à ce tarif réglementé, selon les chiffres de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) relayés par l’AFP.
Quelque 4 millions de consommateurs avaient par ailleurs souscrit une offre de marché indexée sur le Tarif Bleu, d’après le médiateur national de l’énergie.
Deux fois par an, en février et en août, la CRE calcule ce tarif et le propose au gouvernement, qui prend ensuite la décision applicable. L’influence des TRVE dépasse donc les seuls abonnés concernés d’EDF : les offres de marché indexées sur le Tarif Bleu évoluent elles aussi avec lui.
La CRE procède par « empilement des coûts », une méthode inscrite dans le Code de l’énergie. Elle additionne plusieurs briques :
– l’achat de l’énergie et des garanties de capacité sur le marché ;
– l’acheminement jusqu’au compteur ;
– les frais de commercialisation ;
– la rémunération normale de l’activité de fourniture.
L’acheminement correspond au tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE). Celui-ci sert à financer l’entretien et le développement des lignes à haute tension de RTE et du réseau de distribution. Viennent ensuite les prélèvements appliqués à la facture : l’accise sur l’électricité, la contribution tarifaire d’acheminement (CTA) et la TVA.
L’accise s’élève à 30,62 euros par mégawattheure depuis le 1er août 2026 pour les ménages et les professionnels ayant une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA. Concernant la CTA, il s’agit d’une contribution destinée notamment à financer les droits spécifiques liés à l’assurance vieillesse des personnels des industries électriques et gazières. Enfin, la TVA s’applique à un taux de 20 % dans les conditions prévues par la réglementation, comme le détaille EDF.
Pour faire simple, la facture ressemble à un sandwich à plusieurs étages : le coût de l’approvisionnement en électricité, le coût de l’acheminement, les frais des fournisseurs et les taxes et contributions décidées par l’État. Ces éléments peuvent séparément et pas nécessairement dans le même sens.
À l’automne 2021, la reprise économique qui a suivi le Covid a fait grimper le prix du gaz et de l’électricité. Suite à l’invasion de l’Ukraine en février 2022, la chute des livraisons de gaz russe vers l’Europe a fait exploser le prix du combustible. Le prix de gros de l’électricité a lui aussi augmenté, en partie à cause d’un mécanisme lié au fonctionnement du marché européen de l’électricité : le merit order.
Qu’est ce que le merit order? L’électricité a une particularité, elle se stocke mal. Contrairement au pétrole ou au gaz, c’est un flux, et la stocker à grande échelle coûte cher. La production doit donc s’ajuster en permanence à une demande qui varie d’heure en heure. Elle n’est pas la même à 14 heures, quand les ménages sont au travail, qu’à 19 heures lorsqu’ils rentrent chez eux. Le prix suit ces fluctuations.
Les fournisseurs s’approvisionnent de deux façons. Les contrats de long terme leur permettent d’anticiper les besoins de leurs clients, et leur garantir un prix sur la durée. Le marché de court terme, ou marché spot, sert à ajuster les approvisionnements selon la météo, l’arrêt imprévu d’une centrale ou un écart avec les prévisions de consommation.
Sur le marché spot, le prix obéit à la règle du merit order, ou préséance économique. Les moyens de production sont appelés en fonction de leur coût marginal, soit le coût de production d’un mégawattheure supplémentaire. En règle générale, les renouvelables et le nucléaire sont appelés avant les centrales thermiques, mais l’ordre effectif dépend aussi des capacités disponibles, des échanges avec les pays voisins et des contraintes du réseau.
Une fois la demande couverte, les producteurs sont rémunérés au prix du dernier moyen appelé. Quand une centrale à gaz doit entrer en jeu pour boucler l’équilibre, son coût peut donc contribuer à fixer le prix de gros pour tous les producteurs sur cette période. Le prix de détail payé par les ménages ne suit toutefois pas directement et immédiatement le prix spot : les coûts d’approvisionnement des TRVE sont couverts et lissés sur plusieurs échéances.
En 2022, plusieurs composantes de la facture ont évolué en même temps. Le premier étage, celui de l’approvisionnement, s’est envolé avec le gaz. Les coûts liés à la sécurité d’approvisionnement et à la production ont également été affectés. Fin 2021, EDF a informé l’Autorité de sûreté nucléaire de la découverte d’indices de « corrosion sous contrainte » sur des soudures du réacteur numéro 1 de Civaux. Le phénomène a ensuite conduit à l’arrêt ou au contrôle de plusieurs réacteurs.
La production nucléaire est tombée à 279 térawattheures, son plus bas niveau depuis plusieurs décennies, selon RTE. En parallèle, la sécheresse a également pesé sur la production hydraulique. La France a ainsi eu recours aux importations et aux centrales thermiques, dans un contexte de prix de gros très élevés.
Les entreprises les plus exposées aux prix de marché ont directement subi cette hausse. Selon l’Insee, le prix moyen de l’électricité payé par les entreprises a ainsi augmenté de 38 % entre 2019 et 2022. Cette progression variait cependant selon le type de contrat, sa durée et sa date d’échéance.
Restait le dernier étage, celui des taxes. L’État y a joué son va-tout grâce au bouclier tarifaire. Il a limité la hausse du tarif réglementé à 4 %, pour un coût estimé à 10,5 milliards d’euros en 2022. En parallèle, l’accise sur l’électricité a été fortement abaissée, jusqu’à 1 euro par mégawattheure pour les ménages.
En sortie de crise, la hausse du tarif a finalement été répercutée en 3 temps : +15 % en février 2023, +10 % en août, puis environ +9 % en février 2024. Cette dernière hausse est intervenue alors que les prix de gros reculaient déjà. Elle s’explique notamment par le retour de l’accise, remontée à 21 euros par mégawattheure pour les particuliers après avoir été fortement abaissée pendant la crise. La fiscalité a donc servi d’amortisseur au plus fort de la tempête, avant d’être relevée une fois les prix de marché retombés, pour étaler la hausse dans le temps.
Il faut attendre février 2025 pour que le tarif réglementé baisse de 15 % TTC en moyenne, d’après le médiateur de l’énergie. Il se stabilise en février 2026 (−0,83 %, selon la CRE), puis repart légèrement à la hausse en août, de 2,5 %. Cette fois, la hausse s’explique notamment par l’évolution du TURPE et l’intégration du nouveau mécanisme de capacité. L’entretien et le développement des réseaux a contribué à cette augmentation sans en être l’unique facteur. En parallèle, la baisse de l’accise au 1er août a permis de légèrement limiter la hausse.
Le 31 décembre 2025, l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH) a disparu après quinze ans d’existence. Ce dispositif permettait aux fournisseurs d’acheter une partie de la production nucléaire d’EDF à prix régulé. Depuis, les fournisseurs s’approvisionnent davantage sur les marchés de gros, au moyen de contrats avec des producteurs ou avec leurs propres actifs de production. La CRE construit donc la part approvisionnement des tarifs à partir d’un coût représentatif des prix du marché, avec un mécanisme de couverture et de lissage. Le Tarif Bleu est donc plus exposé aux soubresauts du marché qu’auparavant, sans être directement indexé sur le prix spot.
En contrepartie, la loi de finances de février 2025 a créé le versement nucléaire universel (VNU). Si les revenus du parc nucléaire historique d’EDF dépassent 78 euros par mégawattheure, l’État en récupère 50 % de la part excédentaire. Au-delà de 110 euros, le taux de prélèvement atteint 90 %. Cette somme revient aux consommateurs, sur une ligne dédiée de leur facture lorsque le mécanisme est déclenché. Ce qui ne peut se produire que lorsque les revenus du parc nucléaire dépassent les seuils fixés par l’Etat.
La prochaine révision des tarifs réglementés est prévue le 1er février 2027. En vertu de la promesse gouvernementale, aucune hausse n’est donc à attendre. Par le passé, le gouvernement a déjà procédé à un gel du tarif. Durant l’hiver 2018-2019, en pleine crise des gilets jaunes, la hausse de 5,9 % proposée par la CRE avait ainsi été repoussée après la période de chauffe, rapportait à l’époque Public Sénat. La stabilité de cet hiver ne dit donc pas tout de la facture d’électricité de l’été prochain. Ce qui la fera vraiment bouger, c’est l’empilement des coûts : les marchés extérieurs et intérieurs, l’état de nos installations et les taxes.
C’est une anomalie qui interroge à l’heure où la France cherche à encourager l’électrification : la fiscalité sur l’électricité est 2 fois plus importante que celle sur le gaz. Interrogé dans le premier épisode du podcast Le Courant Passe, Benoît Coquart, directeur général de Legrand et président de la FIEEC (Fédération des industries électriques et numériques) avait estimé qu’un rééquilibrage de cette fiscalité serait un élément important pour « aller plus loin dans la mise en oeuvre du plan d’électrification ».
Une position que défend également Agnès Pannier-Runacher. Également invitée du nouveau podcast de Rexel, la députée et ancienne ministre de la Transition écologique s’était désolée : « On taxe 2 fois plus une électricité produite en France avec des emplois français et des technologies françaises qu’un gaz fossile importé. On est vraiment dans l’absurdité économique. On ne peut pas demander aux PME et aux ménages de passer à l’électricité si le signal prix est déréglé par la fiscalité du pays ».
Un échange que vous pouvez retrouver en intégralité en écoutant le premier épisode du podcast Le Courant Passe dans lequel vous retrouverez également Thomas Moreau, président de Rexel France, et Myriam Maestroni, entrepreneuse et investisseuse, spécialiste de l’énergie.