4 min.

Quelles aides pour protéger son logement des fortes chaleurs ?

Isolation, protections solaires, ventilation, climatisation réversible… Plusieurs dispositifs peuvent contribuer au financement des travaux et équipements qui améliorent le confort d’été. Les aides dépendent du statut de l’occupant, du type de logement et de la nature exacte du projet.

Quelles aides pour protéger son logement des fortes chaleurs ?

Après un été marqué par une succession de canicules et dans un contexte économique morose qui pèse sur le budget des ménages, c’est une question que vous vous posez peut-être, que vous soyez propriétaire ou locataire. Comment financer les équipements et aménagements qui permettent de préserver l’habitabilité de votre logement en période de fortes chaleurs ? Existe-t-il des aides publiques et quelles sont celles auxquelles vous pouvez prétendre ?

Il convient d’abord de noter que le financement des travaux nécessaires à l’amélioration du confort thermique dans votre logement en cas de fortes chaleurs ne relève pas d’un dispositif unique. Les aides disponibles sont principalement rattachées à la rénovation énergétique, aux équipements performants et, dans certains cas, à des dispositifs locaux. Pour les propriétaires comme pour les locataires, la première étape consiste donc à identifier précisément les travaux que vous souhaitez engager.

 

Des aides centrées sur la rénovation énergétique 

Pour les propriétaires (qu’ils soient occupants ou bailleurs), MaPrimeRénov’ reste le dispositif d’aide publique de référence pour les travaux de rénovation énergétique. Mais les règles ont évolué et sont conditionnées à plusieurs facteurs, dont vos revenus. En métropole, depuis septembre 2026, MaPrimeRénov’ « par geste » ne finance plus, dans le parcours courant, une simple isolation, une ventilation ou une protection solaire (volets, stores, etc.). Les aides en mono-geste sont en effet désormais concentrées sur certains équipements de chauffage décarboné. 

Les travaux de confort d’été, comme l’isolation des murs, de la toiture, des planchers et des fenêtres, peuvent toutefois être intégrés à une rénovation d’ampleur. 

Dans ce cadre, le projet doit obligatoirement faire l’objet d’un accompagnement personnalisé et s’inscrire dans un programme global comprenant plusieurs interventions sur l’enveloppe du logement (au moins deux travaux d’isolation) Autres conditions à prendre en compte : pour être financé, le projet doit nécessairement permettre de faire gagner au moins deux classes énergétiques au logement et celui-ci doit être classé E, F ou G avant travaux. Il est également impératif que ceux-ci soient réalisés par des artisans certifiés RGE. 

Pour des travaux plus ciblés, les certificats d’économies d’énergie, ou CEE, peuvent contribuer au financement de l’isolation, des fenêtres, de la ventilation et de certaines pompes à chaleur. Des fiches techniques prévoient également certaines fermetures isolantes, comme les volets, sous réserve de respecter des critères précis. Le dispositif est ouvert aux propriétaires et aux locataires sans condition générale de ressources. 

Autre levier : l’éco-PTZ. Ce prêt à taux zéro permet de financer, sans intérêts, plusieurs catégories de travaux, dont l’isolation de la toiture, des murs, des fenêtres et des planchers bas. Il peut être cumulé avec MaPrimeRénov’ et les CEE. À noter qu’en métropole, les protections solaires ne constituent pas une catégorie autonome de l’éco-PTZ. En revanche, des règles spécifiques existent en outre-mer pour les protections solaires des toitures, murs et baies.

Enfin, la TVA à taux réduit de 5,5 % peut alléger directement la facture de certains travaux réalisés dans un logement de plus de deux ans. Elle concerne notamment plusieurs opérations d’isolation, certains volets isolants, les protections solaires mobiles ainsi que des systèmes de ventilation. 

 

Quelles aides pour l’installation de la climatisation en 2026 ?

Les dispositifs d’aide existants peuvent inclure certains équipements de rafraîchissement mais pas l’ensemble d’entre eux. Pris d’assaut cet été chez les distributeurs et souvent achetés « dans l’urgence »  face à un épisode caniculaire, les climatiseurs mobiles ne font l’objet d’aucun subventionnement par les pouvoirs publics. Il faut dire que cet équipement ne s’inscrit pas dans le cadre d’une rénovation énergétique. 

Ce qui n’est pas le cas de la pompe à chaleur (PAC) air/air ou climatisation réversible. Celle-ci a l’avantage de pouvoir chauffer le logement en hiver et le rafraîchir en été. Elle peut bénéficier de certains dispositifs, sous réserve de respecter les critères techniques prévus pour l’équipement.

Les CEE peuvent ainsi financer l’installation d’une pompe à chaleur de type air/air, selon les conditions de la fiche correspondante, notamment en matière de performance énergétique et de puissance. La démarche doit être effectuée dans l’ordre suivant : choix de l’offre CEE, acceptation de cette offre, signature du devis, puis réalisation des travaux par un professionnel RGE lorsque cela est prévu.

Les pompes à chaleur air/air réversibles fixes peuvent également bénéficier d’une TVA à 5,5 %, sous réserve de respecter les critères techniques en vigueur. L’équipement doit notamment être installé de façon permanente dans un logement achevé depuis plus de deux ans.
A noter que la PAC air/air ne figure pas parmi les principaux équipements financés par MaPrimeRénov’ par geste en métropole, qui cible notamment les PAC air/eau ou géothermiques. Elle ne constitue pas non plus une catégorie autonome prévue par l’éco-PTZ.

 

Pour les propriétaires bailleurs et les copropriétés, des aides ciblées 

Les propriétaires bailleurs peuvent mobiliser certains dispositifs ouverts aux propriétaires, notamment les CEE, l’éco-PTZ. Ils peuvent également se tourner vers MaPrimeRénov’ pour une rénovation d’ampleur si le logement a au moins 15 ans et qu’il est occupé au titre de résidence principale par un locataire. Des dispositifs de l’Anah, comme Loc’Avantages, peuvent également accompagner certains programmes de rénovation, sous conditions.

En copropriété, les travaux portant sur les parties communes peuvent être financés par MaPrimeRénov’ Copropriété, les CEE, l’éco-PTZ Copropriété et la TVA à taux réduit. L’isolation et la ventilation collective sont les postes les plus clairement concernés. L’éligibilité de protections solaires doit être examinée selon leur caractère collectif et les critères techniques applicables.

L’installation d’un store extérieur, d’une unité de climatisation ou d’une pompe à chaleur peut aussi devoir faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie et être approuvée par un vote de l’assemblée générale.

 

Des leviers d’action aussi pour les locataires 

Pour les locataires, la marge de manœuvre est nécessairement plus contrainte mais pas inexistante. Des travaux importants peuvent être engagés mais doivent obligatoirement se faire en lien avec le propriétaire qui reste seul décisionnaire en la matière. Celui-ci peut accepter de prendre en charge tout ou partie du financement des travaux, de même qu’il peut demander une contribution au locataire. Le locataire peut également parfaitement prendre en charge seul les frais mais l’accord du propriétaire reste indispensable. 

Installer un store extérieur, percer une fenêtre pour une climatisation ou poser une unité extérieure sont donc autant de gestes envisageables à condition qu’ils fassent l’objet d’un accord écrit du bailleur. Notez qu’en copropriété, une autorisation de l’assemblée générale et une déclaration préalable en mairie peuvent également être nécessaires.

Concernant les aides à la portée du locataire, certains travaux de rénovation énergétique peuvent être éligibles aux CEE  à condition de respecter les critères du dispositif et d’obtenir les autorisations nécessaires. Le prêt à l’amélioration de l’habitat de la CAF peut aussi financer, sous conditions, certains travaux d’amélioration ou d’isolation thermique. Enfin, la TVA à 5,5 % s’applique sur les travaux de rénovation énergétique si le logement a plus de 2 ans. 

En revanche, les locataires ne peuvent pas prétendre directement au dispositif MaPrimeRenov’ qui s’adresse aux propriétaires. Il appartient donc au locataire de s’adresser à son bailleur pour qu’il dépose une demande. Par ailleurs, il n’est plus possible d’utiliser un chèque énergie pour régler des travaux de rénovation énergétique. 

 

En résumé

En définitive, les aides disponibles dépendent moins de la seule volonté de se protéger de la chaleur que de la nature du projet : rénovation globale, travaux ciblés ou installation d’une PAC air/air. Le statut de propriétaire, de bailleur ou de locataire, comme la situation du logement, entre également en ligne de compte. Avant de signer un devis, mieux vaut donc vérifier son éligibilité auprès de France Rénov’ et se renseigner sur les éventuelles aides locales.

Abonnez-vous à
Courant Positif
Abonnez-vous à Courant Positif

Mag : La France électrique

Pour télécharger le document, remplissez le formulaire ci-dessous :