Qu’est-ce qui rapproche SGM Industry, Eratec, le stade de Lisses et le centre Vacances Bleues ? Tous ont fait de l’électrification un levier de compétitivité, et tous ont été sélectionnés pour ouvrir leurs portes le temps du Tour de France, reconfigurés par Rexel.
En Gironde, SGM Industry a gagné 20 % de cadences de production grâce à l’électrification de ses process. En Isère, Eratec produit désormais un four électrique dont le succès se traduit à l’export, avec un doublement des ventes. Le stade de Lisses, lui, a vu son éclairage entièrement reconfiguré pour s’affirmer comme un pôle attractif au cœur de la ville. Quant au centre Vacances Bleues, 50 % d’économies d’énergie sont attendues — un jalon important dans sa démarche d’écotourisme.
En marge de ces visites, Rexel est aussi un acteur précieux au service de la caravane du Tour : 100 % des 122 véhicules sont électriques ou hybrides, équipés du pass Freshmile, qui donne accès à plus de 650 000 points de charge en France et en Europe. Chaque matin, des stations Drop’n Plug sont déployées au village départ ; le soir, des box multi-charges installées dans les hôtels permettent de recharger l’ensemble de la flotte.