- Génie électrique
- 4 min.
Le média
de l’électrification
Devant un four électrique chauffé à 950 °C en une fraction de seconde, Eric Rogemond, président d’Eratec, présente la nouvelle technologie de chauffage, Combitherm. Ce four industriel a été imaginé par la société et 2 est assemblé sur place, dans son atelier de 600 m à Vaulx-Milieu. Une technologie déployée, notamment, dans les usines d’agroalimentaire, de métallurgie ou encore de textile. Le four industriel Combitherm, dont la marque est en train d’être déposée, peut être alimenté par de l’électricité ou du gaz, en fonction des besoins du client et des possibilités du site sur lequel le four sera installé.
« Si une pièce est tridimensionnelle, l’infrarouge électrique ne suffira pas, il faudra de l’infrarouge gaz », précise Eric Rogemond. Dans ce cas, le four est également composé d’une zone de convection, afin de maintenir la température requise et de chauffer de manière uniforme le revêtement. Sa taille peut atteindre 10 mètres de long et 2 mètres de large.